This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867C-Q1:LP8867Q1EVM 的组件位置 NT1。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8867C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867789/lp8867c-q1-component-location-nt1-of-lp8867q1evm

器件型号:LP8867C-Q1

尊敬的:先生

部件位置 NT1、其规格和品牌是什么?

 

張洛誠 Loren 4C部 á/課長 í a

信箱:icm.pcblayout@icm.com.tw

電話:07-557-7391

傳真:07-557-5965

地址:813高雄市左營區大順一路91號6樓之5

公司網址 :HTTP:www.icm.com.tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 EVM 的用户指南、您可以在其中找到 BOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:í a

    BOM 中没有此类原始位置。 是否会有相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loren、

    NT1不是要安装的组件、而是 GND 和 PGND 之间的中央星型接地连接。 此星型接地连接 EVM 遵循 LP8867C-Q1数据表中给出的布局建议:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    谢谢、Kay