This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:标准化增益理解请参阅

Guru**** 2839510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867828/amc1301-normalized-gain-understanding-consult

器件型号:AMC1301

大家好、

我想向客户介绍该器件、输入信号频率为1000kHz、但我发现 标准化增益与输入频率曲线 截止 频率约为200kHz。 该曲线中是否有任何误差? 如何理解该曲线? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    AMC1301的数据表指定了1000kHz 的"输入带宽"和210kHz 的"输出带宽"。 另一方面、图17显示了从 AMC1301输入到输出的总频率响应。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 正确。  谢谢!  调制器和输入电路具有比输出级更高的带宽、总体响应将受到200kHz 输出级带宽的限制。