This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:输入保护二极管

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860864/tlv7011-input-protection-diode

器件型号:TLV7011

大家好、

我计划在逻辑电平转换应用中使用此部件。 我通过高阻抗电阻分压器检测输入电压。 由于输入电平的性质、我可能会超过组件的 VDD 和 VEE 电平。

数据表显示:"输入端子被二极管钳位到 VEE。 能够摆幅低于 VEE 0.3V 的输入信号必须将电流限制在10mA 或更低。"  

由于我的感应路径具有高阻抗、因此当我低于 Vee 并打开内部二极管时、不会超过电流限制。 但是、数据表中没有提到从输入到 VDD 的保护二极管。 不过、在 SPICE 仿真中、我看到输入信号过高时钳位到 VDD、因此我怀疑该引脚上也有一个保护二极管。  

您对此有什么信息吗? 我认为、由于我的路径将电流限制在1mA 以下、因此即使输入尝试超过 VDD、我也不需要任何额外的保护。 你同意吗?

此致、

Zack.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack

    很抱歉、模型中存在混淆、但听起来好像您在正确的轨道上。  您的电阻分压器将限制电流并保护 ESD 二极管、该二极管将输入钳制到 VEE 以下的二极管。  但是、高侧保护不是简单的二极管。  您的电阻分压器将有所帮助、但不超过绝对最大电压6V 也很重要。  该值与施加到 VCC 的电源电压无关。  您能否调整电阻分压器、使最大输入电压不超过6V?  这将是最佳方案。  如果不是、则需要使用外部钳位来限制电阻分压器比较器侧的输入电压。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的解释! 现在我更清楚了。 我将按照您的建议检查分压器分压比的影响、在最坏的情况下、我将施加一个钳位来将引脚限制在6V 以下。

    此致、

    Zack