This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA166:INA166 -水听器放大器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA37, INA166, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856779/ina166-ina166---hydrophone-amplifier

器件型号:INA166
主题中讨论的其他器件:OPA37OPA189

尊敬的团队:

我需要为 电容式水听器差分传感器设计前置放大器、这是我的要求。

输入范围: 5μV‐10mV

输入阻抗(差分):10K 欧姆

频率范围:  4Hz–2MHz

我有两个来自 TI 的不同器件型号(INA166、OPA37)。 这些放大器是否符合我的要求。

如果您有任何替代解决方案来解决我的问题、请提出建议。

此致、

Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    输入范围和频率非常宽、您能否与我分享此传感器器件型号、以便我更深入地了解它?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的即时回复。 水听器传感器部件不在我们的客户产品范围内。

    频率范围也不是固定要求、如果您 可以建议在 5uV 至10mV 的电压范围内工作的前置放大器、这将对我有所帮助。

    此致、

    Rohith K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议 INA166以40dB 的固定电压增益放大5uV 至10mV 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请建议放大5uV 输入差分电压的放大器。  

    输入范围: 5μV‐10mV

    我需要确认我的设计,INA166是否支持我的输入工作范围。

    此致、

    Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    如果您的输入电压范围为5µV μ V 至10mV、您首先需要找到一个精度极高的放大器。 INA166的输入失调电压为250µV μ V、这是输入信号的50倍、因此您可能会失去一些精度。 我建议查找高精度(最好是零漂移)运算放大器、并将其配置为具有高精度电阻器的差分放大器。 OPA189是3µV 最高精度的运算放大器、其最大输入失调电压为5 μ V。

    您能否提供有关4Hz 至2MHz 频率的更多说明? 您是否测量2MHz 交流正弦波? 如果是这样、则意味着您需要2GHz 放大器才能实现1000V/V 的增益  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    我们尚未收到您的意见。  我将关闭该线程。 请随时回复重新打开。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    很抱歉、我在需要放大水听器传感器信号之前告诉过、我已经使用放大器完成了您的建议。

    此致、

    Rohith K