This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:TL082QDRQ1

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866700/tl082-q1-tl082qdrq1

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件:TL084TL082

我们于2019年9月2日通过慕斯购买了该器件。 品牌:TI 型号:tl082qdrq1数量:250件 批量:1804。

芯片的输出波形如下:正常模块片上电源输出引脚的峰值持续时间相对较短、而异常模块片上电源的峰值持续时间约为正常值的三倍。  
缺陷率:17 / 80 = 21%。   左侧的图片是正常设备、右侧的图片是坏设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要原理图和示波器图。

    使用文本框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 左侧图片是芯片的正常输出波形、右侧图片是芯片的异常输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来像是由于容性负载过高而产生的振荡。 TL084的输出连接了什么? 相位超前电容是否安装在反馈环路中? 您能否显示原理图?

    您能否使用另一个时间刻度(水平轴)显示不良信号的较高频率分量的示波器图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们提供 tl082供讨论、您的回复为 tl084。 请帮助确认回复是否错误。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是一个拼写错误。 但在这里它不会产生任何影响、因为 TL084和 TL082的行为是相同的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4958508、

    如 Kai 所述、如果放大器环路的稳定性较差、则可能会发生振荡。 放大示波器上的输出差并查找可能的振荡。 此外、验证输入共模电压是否介于[VCC-]+4V 和[VCC+]- 4V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

     我们现已针对器件更换进行了测试。 对于同一电路板、请使用新的 tl082更换有缺陷的 tl082、问题将消失。 电路板工作正常。 我们所有人都怀疑 tl082设备本身还不错。 谢谢你

    Alex.Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于您在第一篇帖子中提到21%的高缺陷率、我认为您的电路中仍然存在稳定性问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kai:

      我们公司完全符合您使用此器件的要求。

    在相同的生产条件下、其他批次的 tl082qdq1芯片在生产线和使用结束时未出现任何缺陷。 此外、

    我们的公司已将无效产品中的 tl082qdq1替换为新产品、并且产品也可以正常运行。

    因此、贵公司将退回无效器件进行测试! 谢谢你

    Alex.Wan

    18621595172

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我理解您的观点。 如果您决定稍后需要故障排除帮助、只需发布新的回复或选择"提出相关问题"选项。