This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:检测整流交流(450V)过压。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300, TLV6713, TLV6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857836/lmp7300-detecting-rectified-ac-450v-over-voltage

器件型号:LMP7300
主题中讨论的其他器件: TLV6713TLV6703

你(们)好  

我正在制作一个交流过压指示器。 基本上、我们希望在可配置的交流电压随电压的增加而发光 LED。 我是否可以使用 LMP7300  

如下 所示:same.e2e.ti.com/.../sch_5F00_OVP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek

    遗憾的是、您共享的电路实现将不起作用。  LMP7300输入共模电压范围介于负电源轨之上1V 至正电源轨、并且包括正电源轨。  通常、REF 引脚或 REF 的电阻分压版本连接到比较器的其中一个输入。

    LMP7300是一款非常专业的器件、我不确定这是适合您的应用的最佳选择。  由于电源线路中存在电阻器压降、因此也需要非常谨慎地对待比较器的工作电流。  您绘制电路的方式是、比较器的电源来自100k 电阻和4.7K 电阻器。  比较器的输入可以正常监控、但这可能不是为比较器供电的最佳选择。  如果可能、我建议使用某种并联稳压器、以使电源电压更稳定。  您建议的方案可能用作电源、但我会担心比较器工作时的高范围和低范围。

    如果您的电路仍然需要具有集成基准的比较器、则 TLV6703的工作电压高达18V、TLV6713的工作电压高达36V。  否则、如果您调节比较器的电源、则可以从该电压获得基准电压并使用简单的低功耗比较器。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek

    此主题已有一段时间没有任何响应、因此我将关闭此帖子。  如果您需要进一步的帮助、请打开新主题或回复此主题。

    谢谢

    卡盘