This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:寻找 SPICE 模型(Altium Mixed SIM)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, TINA-TI, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867338/opa656-looking-for-spice-model-altium-mixed-sim

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA657

我在以下网页上查看了 SPICE 模型、但未找到该模型:www.ti.com/product/OPA656/toolssoftware

这里有三种模型、但我找不到可以使用的文件。 这三个文件的内容都不像 SPICE 模型。

与此相关的问题的主题(e2e.ti.com/.../220046)

焊缝与 OPA656的 SPICE 模型有关。 如何获得该模型、更好的是、它是否可以添加到上面的网页?

供参考我正在使用 Altium 20.0.9 Mixed SIM、经过几年的时间、我才刚刚开始学习曲线、而不是经常进行仿真。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

    我们通常提供的 SPICE 模型为 PSpice 模型和 TINA-TI 模型。 此处的站点似乎表明 Altium 确实支持 PSpice 模型、因此我将研究如何导入:

    https://techdocs.altium.com/display/AMSE/Support+for+PSpice+Models+in+Altium+Designer

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    问题是"PSPICE"模型的链接是一个 zip 文件、其中包含相当多的内容、但我没有看到任何看起来像电路模型的内容。  它看起来像是某种电路捕获的输出文件。

    我可以说、Altium 需要一个具有扩展名类型".ckt"的文本文件。  PSpice 模型可能具有其他语句、但应是文本文件。

    对于其他 TI 运算放大器、我在 ww.ti.com/product/OPA656/toolssoftware 上的三个链接中都找到了文本文件、但没有找到该文件

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间休息

    在这里、我重命名了.tsc 文件.txt -尝试使用 Altium。 此外、如果您错过了该器件、这款和 OPA657是极少数具有100%屏蔽输出偏移漂移规格的精密高速运算放大器中的两款(测试人员讨厌这样做、 但我坚持认为) -如果对您的应用有用、该漂移有更高级别的版本。  

    e2e.ti.com/.../OPA656.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我打开了您的文件、但格式不正确。 许多空字符和其他不规则字符。

    请参阅下面的屏幕截图。

    我使用了十六进制编辑器并删除了空值、但剩余的值仍然不可读。 例如、没有正确的线路端接。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、奇怪的是、.txt 文件通常会导入到 LTSpice 中- Altium 人员可能会帮您-  

    我再次查看 OPA656 web 文件夹、并注意到这个非常奇怪的替代器件建议-鉴于器件已解补偿(与 OPA656不同、单位增益不稳定)、这是一个非常糟糕的建议 并且仅支持5V 与+/-5V 电源-我将忽略 OPA656的建议替代器件、尽管它对于能够正确使用其功能集的新设计而言非常有用、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

    PSpice zip 文件中的.lib 文件是您需要转换的内容。

    最棒的

    Hasan Babiker