This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:OPA2320的 TINA 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859869/opa2320-tina-question-for-opa2320

器件型号:OPA2320
主题中讨论的其他器件:OPA2330

大家好、

我在连接中设计了一个 OPA2330电路。 进行仿真时、请按如下方式进行仿真

Q1:我将基准设置为2.048V、 为什么它显示2.05V? 如何将其更改为2.048V?

   e2e.ti.com/.../OPA320-T1_5F00_T0.TSC

Q2:您可能会看到波形。 我更改刻度、Y 轴始终显示2.05V。 T.您能帮我更  准确地更改 Y 轴吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!  

    Q1:我将基准设置为2.048V、 为什么它显示2.05V? 如何将其更改为2.048V?

    要调整重要数字的数量、请选择 Analysis/Options、然后将数字精度设置为6。 这将显示完整的2.048V 电压、以显示为您的基准电压。  

    Q2:您可能会看到波形。 我更改刻度、Y 轴始终显示2.05V。 T.您能帮我更  准确地更改 Y 轴吗?

    双击较低瞬态图(VF1)的 Y 轴、将精度设置为6、将刻度设置为5 (如果希望以较小的增量查看 Y 轴上的数值)、并手动调整 y 限制的上下限值。 这应将您的轴调整到所需的精度水平。   

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

     
    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    这是一个很好的问题 Mickey。  我无法直接在 x/y 框中找到更改有效位数的方法。  我可以通过增加“节拍数”来提高 y 轴本身的分辨率,尽管这很有用。  

    一个想法是在后处理器中创建数学函数,如 SO ScaledUp =(VF1(t)-2.048)*1000。 请记住,误差函数以 mV 为单位显示,但它实际上是 UV。  因此、x/y 框的限制是问题的1000倍。   

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    对于我的 Q2、您意味着精度应高于刻度?

    Mickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Scott、我无法理解您的意思。 您会更详细地解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!  

    "precision"和"ticks (刻度)"设置是独立的。 Precision 定义 Y 轴值中的小数点;如果所需的显示值为2.048、则至少需要3个小数点。 节拍数决定沿 Y 轴显示多少个数字-节拍数越多、所示的两个值之间的间隔越小。 您可以根据个人喜好调整节拍数。  

    -例如:Precision = 5、节拍数= 2

    -示例:精度= 5、节拍数= 5

    我希望这一点得到澄清,如果你有任何问题,请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔