This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:INA181A4-Q1的 Vos 规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858614/ina181-q1-vos-spec-for-ina181a4-q1

器件型号:INA181-Q1

大家好、团队、

我的客户正在评估其系统中的 INA181A4-Q1 (GAIN=200V/V)、并询问  INA181A4-Q1 (GAIN=200V/V)的 Vos (失调电压)规格@TA=25C 和 TA=-40C 至+125C (GAIN=200V/V)、如下例所示。 由于 INA181-Q1数据表中的 Vos 规格似乎包含 所有增益 版本(INA181A1/A2/A3/A4-Q1)。 他只想知道 INA181A4-Q1的确切规格。 请帮助提供相关数据。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我随附了下面客户要求的示例表。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DY、

    有关 A4版本的具体信息、请参阅数据表的图4、5、9和10。 使用图中所示的偏移漂移、CMRR 和 CMRR 漂移、您可以计算12V VCM 和0V VCM 以及温度范围内的最大偏移。

    此致、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的善意回应。
    但我的客户不断要求我们尽快提供 INA181A4-Q1 (增益= 200V/V)的 VOS 确切电气规格。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、DY、

    我们无法以请求的形式提供此类信息。 通过对器件进行仔细的统计分析和/或直接测量来保持表7.5的最大和最小电气规格。 因此、我们无法为与当前发布的规格具有相同可信度的特定增益变体(A4)创建更多规格、因为我们没有相应的数据或测试程序来确保这一点。

    I 或任何人可以做的最好是使用图1、4、5、9和10来确定 A4型号在0V 和12V VCM 及过热条件下的近似6sigma Vos。

    如果您需要更多支持、请通过电子邮件直接向我发送更多信息。

    最棒的

    Peter