This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308 Vin1-Vin2引脚问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855267/pga308-pga308-vin1-vin2-pin-problem

器件型号:PGA308

您好!

将压力传感器焊接到 PGA308芯片上的 Vin1-Vin2引脚后、PGA308芯片不工作、我认为这个问题是由 ESD 引起的。

即使故障 PGA308芯片中没有传感器、VOUT 引脚也固定为4.9V、但我可以使用 PGA308 EVM 板在 Onewire 引脚上写入和读取 RAM 和 OTP 数据。

尽管我们已经采取了生产中 ESD 的所有预防措施、但我们无法解决此问题。 我们更改了焊机、包括。

我们从 DigiKey 购买了 PGA308芯片。

您可以如何帮助我们解决这个问题?

莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    在 E2E 论坛上、我们可以提供与 PGA308原理图和电路设计相关的技术支持;和/或有关 PGA308的功能问题。  如果您对 PGA308有任何疑问或希望我们查看该电路、请提供详细的原理图、其中显示了电压电源电路/连接、与器件相关的旁路电容器和滤波器、以及传感器激励、传感器连接和传感器信号特性(满量程电压、预期偏移等)。  另外、请告知我们 PGA308器件设置以及问题的详细说明、我们可以帮助您进行电路调试。

    如果您正在考虑因器件故障或 ESD 相关问题而退回器件、则需要联系提供产品的经销商并遵循其退回程序。  有关客户退货的更多信息、请参阅以下链接上的信息。

    http://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    如果您有与 PGA308相关的技术问题或需要电路调试方面的帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    Luis、非常感谢您的关注和帮助。 我们不打算退回产品、我们正在尝试解决我们的问题。

    如果您提供了电子邮件地址、我希望发送架构和 PCB 文件。

    我连接 PGA308寄存器和压力传感器打印屏幕。

    谢谢、

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、


    我发送了 PCB 和原理图文件作为私人消息。

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    我收到了您的原理图和 PCB 图。  请留出几天时间进行审核。  我将根据您的请求通过电子邮件直接与您联系。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    很抱歉、我的回复延迟了、上周大部分时间和本周初我都不在办公室。  

    我已经查看了原理图、并根据您的要求直接通过电子邮件回复了一些有关电路的问题。

    我将通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我通过电子邮件直接回复 了原理图审阅。  请随时发布新问题、或者您可以通过电子邮件直接回答其他问题。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我通过电子邮件回答了您的问题、并提出了一些问题。 请检查电子邮件?

    对于我通过 E2E 和电子邮件提出的问题、我有批评您的回答太晚了

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    我已回复了这两封电子邮件。  很遗憾、上周我因个人时间外出、导致电子邮件回复延迟。

    谢谢、此致、

    Luis