This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Multi-CAL-SYSTEM (多校准系统):将 HP34401A 更改为 Keysight34461A

Guru**** 2931410 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, MULTI-CAL-SYSTEM, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860149/multi-cal-system-change-hp34401a-to-keysight34461a

部件号:Multi-CAL-SYSTEM
主题中讨论的其它部件:PGA308PGA309

我现在正在使用 Multi-CAL 系统校准 PGA308。

使用 HP34410A 作为 RS232脚本从 Multi-CAL 系统 LabVIEW 软件读取电压。
Keysight 34461A 具有 USB 接口。
能否将 HP34401A (RS232)替换为 Keysight34461A?

如果可更换、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeong:

    如您所述、MultiCAL 系统为 HP34401A 和 Agilent 34401提供 RS232和 GPIB 脚本。  在我们的设置中、我们使用的是使用 NI 的 GPIA-USB-HS 适配器的 Agilent / Keysight 34401和 Multi/CAL-SYSTEM 软件中包含的 GPIB 脚本。  Multi-CAL-SYSTEM 提供了更改多 CAL-SYSTEM DMM 脚本的自由。   Multi-CAL-SYSTEM 脚本的默认目录如下所示:

    :\Program Files (x86)\Multi_CAL_PGA309\DMM_Scripts  (PGA309 Multi-Cal 软件)

    :\Program Files (x86)\Multi_sensor_EVM\DMM_Scripts  (PGA308 Multi-Cal 软件)

    下面 Keysight 的应用手册提到34461和34401A 之间的编程语言有一些差异;但是、它们似乎在大多数情况下是兼容的。 此外、34461A 还提供了作为选项的 GPIB 接口、您可以使用 GPIB 脚本使用 multi-CAL_SYSTEM 软件。

    https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-2367EN.pdf?id=2334983

    遗憾的是,我无法访问此仪表,而且没有经过测试的 Keysight / Agilent 34461调试脚本。 有关 HP34401A 与 Keysight / Agilent 34461之间的编程差异的更多信息、请访问 Keysight 网站。 此外、National Instruments 网站为 Keysight / Agilent 34461提供了 LabVIEW 驱动程序、支持 IEE488.2 (GPIB)、USB 和以太网接口、有助于连接万用表。

    谢谢、此致、

    Luis