This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629SDEVAL:芯片噪声过大

Guru**** 2929360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855922/lmh6629sdeval-too-much-chip-noise

器件型号:LMH6629SDEVAL
主题中讨论的其他器件:LMH6629

尊敬的 TI 员工:

我用 LMH6629来设计放大电路,放大器电路总共有八个通道、使用八个 LMH6629,我们有一个非常奇怪的问题

首先、我们进行了测试、发现第二个通道的噪声通常是第二个通道的三倍。 我们发现所有问题都是由于在第二个通道中使用了95V (底部标记)批芯片引起的。

我们在,μ s 之前使用了91C 批处理、但我们无法仅通过将第二个通道更改为91C 批处理来恢复正常。所有8个通道必须替换为91C 批处理才能正常工作,可以将正常电路板与91C 和95V 混合以正常工作。我可以询问高速信号是否会产生影响 会导致这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有原理图、这是无法回答的、  

    1.我想你们说它们是并行通道、确保电源去耦是独立的、良好的、  

    2.通道到通道的批次代码可能意味着稳定性微不足道。 再说一次、不能分辨- TINA 仿真文件最佳。 (振荡通常报告为噪声问题)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供原理图?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步支持、请回复或启动新主题。  

    最棒的

    Hasan Babiker