This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:我们是否可以使用合适的器件直接替换 MAX44248AUA?

Guru**** 2519440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857848/opa2170-may-we-have-suit-part-can-direct-replace-max44248aua

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件:OPA2188OPA2333

你(们)好,先生  

我们是否可以使用合适的器件直接替换 MAX44248AUA?

由于交叉参考、我找不到正确的器件。

但 OPA2171AIDGK/OPA2170AIDGKR/OPA2197IDGKR/OPA2192IDGKR 似乎接近 MAX44248AUA 功能和 P2P。

你可以提出建议吗? 还是其他建议部分?

                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    以下是我们的交叉参考工具的链接: http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html。  

    在搜索字段中、如果您只键入竞争对手的器件名称(MAX44248)、您将获得一些建议。  

    MAX44248的 Vos 为0.075mV。 这是一个精密放大器。 如果您在选择特定器件时需要更多帮助、我可以与我们的精密放大器团队联系、以获得更好的器件建议。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    MAX44248的最大偏移电压为7.5uV、是一款零漂移放大器。 8 UMAX 封装的尺寸与 TI 的 VSSOP 封装相同(但请自行验证)。 我建议查看我们的 OPA2188。 如果您不需要高电压电源、我建议您使用 OPA2333。 这两款器件都是零漂移放大器、类似于 MAX44248。

    如果这些器件不能为您服务、请告诉我。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我推荐的器件是否适用于您的设计? 如果没有、请告诉我、我将提供一些其他器件型号、以满足您的需求。

    谢谢、

    Tim Claycomb