This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:传播延迟时间规格条件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1, TLV3202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864821/tlv3202-q1-conditions-for-propagation-delay-time-specs

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201-Q1

您好!

我对 TLV3201-Q1或 TLV3202-Q1的传播延迟时间规格有两个问题。

  1. TLV3201-Q1或 TLV3202-Q1的数据表指定了其传播延迟时间 TPD、但规格的电压电平条件是什么? 我想它要么是上升/下降时间的开始、要么是上升/时间的结束、要么是输出电压摆幅的中间(50%)。
  2. 对于整个温度范围内的规格、TA =-40至125°C、输入过驱和 CL 的条件是什么

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    对于您的两个问题:

    TLV3201-Q1  或 TLV3202-Q1的数据表指定了其传播延迟时间 TPD、但规格的电压电平条件是什么? 我想它要么是上升/下降时间的开始、要么是上升/时间的结束、要么是输出电压摆幅的中间(50%)。

    对于该规格、该器件在共模= 2.5V (IN-处的电压)下以5V 电压供电。 TPD 是从 IN+交叉点2.5V 到输出的50%电平摆幅测量的。

    2. 对于整个温度范围内的规格、TA =-40至125°C、输入过驱和 CL 的条件是什么?


    在此测试中、输入过驱= 20mV 且 CL = 15pF。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny-San、

    请允许我提出其他问题。

    1. TLV320x-Q1的上升时间(TR)和下降时间(TF)的最大值是否可用? 我想在考虑 TLV320x-Q1的传播延迟时间时考虑上升和下降时间的影响、因为接收器阈值不是50%。
    2. 参数 TR 和 TF 的输入过驱和 CL 条件是什么

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    我向您发送了一封私人电子邮件、其中涉及您最近的回复。

    此致、

    Jonny