This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311是否可用于隔离式分流电流感应应用? 如果不是、原因是什么?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859800/amc1311-can-amc1311-be-used-for-isolated-shunt-current-sensing-applications-if-not-why

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1300

AMC1311是否可用于隔离式分流电流感应应用? 如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupali、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您可以将 AMC1311用于隔离式分流器电流应用、但它不一定是最高效的器件。  您将面临的主要问题是功率耗散。   您要测量多少电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    实际上、我们需要测量至少250A 的电流、我们可用的分流电阻器为1.5 Mohms。 因此、我们需要的输入电压范围约为375mV。 所有用于电流感应的现有 TI 隔离式放大器的范围均不超过250mV。

    那么、我想知道我们是否可以在不损耗太大的情况下使用 AMC1311?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在375mV 时、您的输入电压 范围小于 AMC1311输入电压范围的20%。  因此、如果您可以将分流器减小到1m Ω、以适应 AMC1300的输入范围、这将是更好的选择。  您还可以考虑在 AMC1311之前放置一个放大器以增大信号增益、但所面临的挑战可能是 AMC1311的高输入阻抗。