This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:OPA836稳定性仿真

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859528/opa835-opa836-stability-simulation

器件型号:OPA835

您好!

我在计算电路的相补角时遇到了很多问题。

为了测量相位裕度、我使用另一个电路、在输出端除以 fb (s)/inm (s)。

这是输出看起来的样子、可变电阻器为20%。 您对它为什么不起作用有什么想法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    在尝试进行稳定性分析之前、我有几个问题:

    1) 1)您能否阐明电路的功能? 您说输出正确、您应该实现什么?

     2) 2)温度计设置是否应该是固定的、或者您是否正在尝试使用 VG1更改它? 您将其设置为什么设置%?  

    3) 3)您能否附加 TINA 文件?

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您的回答。

    1) 1)该电路是一个简单的放大器、可变增益由电位器和直流失调电压进行控制。

    2) 2)电位器改变放大器的增益

    3) 3)我已连接电路

    此致

    e2e.ti.com/.../6355.amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的澄清。 由于您在单电源配置中使用该器件、因此您需要将您的电路参考为中间电源(2.5V)。 这样、放大器就不会在直流条件下运行、放大器可以利用其完整的输出范围。 我已修改您的稳定性电路如下:

    e2e.ti.com/.../JavierStability.TSC

    其中、相补角似乎为83.65度。 我建议仿真稳定性、如这个修改后的电路中所示:

    e2e.ti.com/.../JavierStability_5F00_Modified.TSC

    其中、我将获得75.64度的相补角。 请注意、添加的电阻器和电容(200k 和1.2pF)是放大器的输入阻抗。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您应该观看以下培训视频:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 问题迎刃而解!

    此致