This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-EP:故障模式

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4277-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866611/opa4277-ep-failure-modes

器件型号:OPA4277-EP
主题中讨论的其他器件:OPA4277

我们有一个使用 OPA4277的设计。 在我们的应用中、OPA4277使用+6V/-6V 电源、这是一个简单的直流逆变器和电平转换电路。 由于在 OP 输出端施加了大电容(0.2uF)负载(VA_VP 和 VA_VS 请参阅原理图)、因此它存在不稳定问题(振荡)、并导致高电流(高达35mA)。 我们意识到这是一个设计错误。 遗憾的是、我们已经制造了一些器件并发运了产品、我们需要提供最坏情况和影响分析。

我们的热工程师正在针对不同的工作条件进行结温分析。 我们希望该器件能够在低于最高结温限制的情况下工作。

125ºC 我们没有 OPA4277的内部原理图,我们想知道,假设结温超过最大限制+T Ü V,那么什么是故障模式? 在+6V/-6V 电源轨中、它是否会在短路或开路模式下发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    嗯、用正确的设计错误替换电路是否更好?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    OPA4277-EP 使用的全 NPN 输出级将根据  数据表图17 "输出电压摆幅与输出电流间的关系"曲线中的相关限制电流。  幸运   的是、该图显示、随着温度升高、输出电流限制在低于室温和低温下的电流水平。 这 可能有助于 防止输出进入热逃离状态、 此时晶体管 变得如此之热、以至于它们熔化并被销毁。

    如果输出晶体管变得如此之热以至于它们熔化、那么预期的故障将是短路而不是开路。  但是、如果 发生短路且存在高电流、则承载高电流的硅或铝金属可能会开路。 因此,我们不能肯定地说 ,产出将是短的或开放的。 它归结为单个故障情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程