This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:OPA564-Q1

Guru**** 2778645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, OPA549-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866540/opa564-q1-opa564-q1

器件型号:OPA564-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA564OPA549-HiRel

尊敬的 TI 团队:

您好!

我希望使用 OPA564-Q1 (此处为数据表、 e2e.ti.com/.../opa564_2D00_q1.pdf)来驱动应用中的电阻负载、从而以正弦方式驱动电阻负载、额定功率为7.5W 的50kHz (千赫兹)[=Vo_rms IO_rms *余弦(5W)、cos (φ)=1]、大约为7Vo_rms (负载7.7V、Vo_peak=1.5V=10*V、eoV IO)、1.5Vpage=1.7kphi_07kHz、e=1.7ki_V 对于配置为同相放大器模式的 OPA564-Q1、具有+/-12VDC 的双电源。 我请求您告知我 OPA564-Q1的此交流负载的总内部功耗。

 OPA564-Q1可实现的最高效率是多少? ST Micro 的 L165功率运算放大器的效率为70%(在此处的数据表 中提供、e2e.ti.com/.../5353.L165_5F00_efficiency_5F00_given.pdf)。 请提供 OPA564-Q1的最大效率值

谢谢、此致、

-Ajay Chole