This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:如何使用 OPA 实现低通滤波器?

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866536/tl074-how-to-implement-a-low-pass-filter-with-an-opa

器件型号:TL074

您好,我的客户设计了一个电路来过滤输入信号高频分量(>100kHz)。

此电路是否是实现此目的的好方法?

如何确定 RC 滤波器组件值? (此处为57.6k 和22pF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我对电路运行了快速交流分析。  下面是电路文件、分析和一些注释。

    e2e.ti.com/.../TLV074.TSC

    我在这里担心的是衰减不会足够快地发生。  3dB 频率在~100Hz 时出现。 但由于只有一个极点、因此衰减仅为-20dB/十倍频程。  在100kHz 时、仍有30dB 的增益。  您是否知道客户在>100kHz 时需要多少衰减?  对于双极系统、100kHz 时的衰减将提高至-30dB。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    嗯、什么是"好"、什么是"坏"? 客户是否对电路满意? 或者他是否要求改进?

    Kai