This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858

Guru**** 2652565 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856194/opa858dsgevm-opa858

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件: OPA858

大家好、  

首先、我将介绍如何使用 OPA858DSGEVM。 我将一个光电二极管连接到 IN+、一个带有 OUT 和 IN-接地的示波器。 使用 另一个具有光源 LED 的电路来控制光电二极管、并希望示波器记录信号。 此外、我设置了所有连接器、电压偏置和开关。 但是、它不能以这种方式工作。 似乎没有电流流入 OPA858DSGEV。 您对哪里出了问题有什么看法吗? 一  

此致、

林大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     OPA858DSGEVM 的默认配置并不是测试跨阻应用的理想选择。 光电二极管的输入电容会导致放大器不稳定;这可以通过添加反馈电容器来解决。 如果您能够放置反馈电容器、则此 EVM 上没有插槽。 您可以使用电流源、但不能使用包含光电二极管等电容的非理想源。 以下是三个不同的链接、它们解释了如何设计跨阻放大器电路。 第一个链接是快速视频、说明根据所需带宽选择 CF 和 RF: 链接。 第二个链接深入介绍了采用高速放大器的跨阻设计: 链接。 第三个文件是附加的文件、它是 Michael Steffes 编写的一篇平面模拟文章、介绍了如何在第8页末尾将解补偿 VFA 应用于光电二极管互阻抗应用。

    编辑:EVM 已通过将反馈电容器堆叠在反馈电阻器的顶部、在跨阻配置中进行了测试  

    谢谢、

    Sima  

    e2e.ti.com/.../0042.Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的回复。 但是、我们尝试将射频信号发生器连接到 J2。

    我们从未考虑连接光电二极管而不是信号发生器。

    在 EVM 数据表中、他们说使用信号发生器。 直接连接光电二极管是否正确?

    请尽快帮助解决此问题。

    此致、

    李基昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的回复。 但是、我们尝试将射频信号发生器连接到 J2。

    我们从未考虑连接光电二极管而不是信号发生器。

    在 EVM 数据表中、他们说使用信号发生器。 直接连接光电二极管是否正确?

    请尽快帮助解决此问题。

    此致、

    李基昌

    P.S. 在将光电二极管连接到 EVM 的情况下、如何在输出中获得不同的信号?

    您是否在光电二极管前面放了闪烁的光? 我不理解如何获得放大的输出波形。

    请提供详细信息回复我。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回复。 我想我知道为什么光电二极管与此 EVM 不兼容。 然后、如果我使用电压方形源连接到 EVM 输入、该如何工作? 但是、我以这种方式尝试过、它在输出示波器上没有显示任何内容。 我可能会对电路系统的其他问题有所误解。 您对此有什么想法吗?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki-Chang、

    我认为直接连接光电二极管是不正确的、它不起作用。  

    此外、我使用了另一个连接到函数发生器的 LED 源来闪烁以控制光电二极管。 然后、输出应该是基于 LED 源的波形。 我希望这能对您有所帮助。

    最棒的

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

      它应使用电压方形源作为输入。 但是、您需要注意 OPA858的共模输入范围和输出范围、这将取决于您的电压电源。 当使用+5V 或+3.3V 单电压电源时、我已经从数据表中添加了一个关于允许范围的代码片段。 您是否能够向我展示您的输入的示波器截图、或者能够告诉我您的输入信号(Amp/Freq)的特性。 此外、如果您在我上次编辑的答复中错过了该问题、OPA858DSGEVM 在跨阻配置中工作、方法是将适当的反馈电容器堆叠到反馈电阻器上。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima Jalaleddin 和 David、

    由于我在另一天错过了您的机会、我将向您发送 OA858测试设置 phot、其中包含示波器和 EVM。

    我们向 OPAEVM 的 J2提供了大约3mV 的射频信号发生器载波信号(范围为1MHz 至30Mhz)。

     显示的黄色波形为输入、而无输出端子 wihich 为蓝色基线。

    很明显、EVM 故障、很可能 是 OPA 芯片故障。

    EVM 是 几周前通过 Mouser 公司购买的、当我们要求退货运送时、

    他们说、根据 Mouser 和 TI 之间的合同、我们必须将去气项目直接退回 Tecas Instrument。

     如果没有任何其他可能的故障排除支持、您是否会处理我们的退货和更换运送?

    我们必须尽快使用 OPA8658设计激光雷达接收单元原型。 该项目是一个由政府管理的0 -支持的项目  

     由霍斯奥大学工业-学术界合作公司赞助的发展项目。

    e2e.ti.com:443/Ki-Chang Lee

    Reserach 研究员   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima Jalaleddin 和 David、

    由于我在另一天错过了您的机会、我将向您发送 OA858测试设置 phot、其中包含示波器和 EVM。

    我们向 OPAEVM 的 J2提供了大约3mV 的射频信号发生器载波信号(范围为1MHz 至30Mhz)。

     显示的黄色波形为输入、而无输出端子 wihich 为蓝色基线。

    很明显、EVM 故障、很可能 是 OPA 芯片故障。

    EVM 是 几周前通过 Mouser 公司购买的、当我们要求退货运送时、

    他们说、根据 Mouser 和 TI 之间的合同、我们必须将去气项目直接退回 Tecas Instrument。

     如果没有任何其他可能的故障排除支持、您是否会处理我们的退货和更换运送?

    我们必须尽快使用 OPA8658设计激光雷达接收单元原型。 该项目是一个由政府管理的0 -支持的项目  

     由霍斯奥大学工业-学术界合作公司赞助的发展项目。

    Reserach 研究员   
    李基昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      该文件未附加到帖子。 是否可以使用插入文件图标或插入介质图标再次插入文件? 此外、请将所有回复保留在一个主题上。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      我在您之前的主题中回答了: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/851655

    谢谢、

    Sima