This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:等效电阻

Guru**** 2767315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862878/lm393a-equivalent-resistance

器件型号:LM393A

您好!

我将 LM393A 用于窗口比较器应用。

我将并行使用3个 NTC、其中一个 NTC 作为窗口比较器的输入。 我有用于窗口比较器基准电压的3点分压器。

您能否建议将 NTC 的 temp_SLB1、temp_slb2、temp_amb (来自图)并联或串联放置?

谢谢

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    如果 NTC 安装在不同的位置并感应不同的温度、我不认为将 NTC 并联或串联放置是一个好主意。

    我会使用每个 NTC 自己的窗口比较器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。  

    正如您所说、所有 NTC 都处于不同的位置、可感应不同的温度。

    该应用仅将窗口比较器用于一次 NTC 测量(图中给出了 TEMP_SLB1)。

    关于如何重新排列 NTC 原理图的任何建议?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里尼

    其他两个 NTC 将在哪里(temp_slb2、temp_amb)? 您能解释一下每个单独 NTC 的功能吗?

    谢谢、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您可以为每个 NTC 提供自己的窗口比较器(U6)、并将其所有输出连接在一起、例如"有线 OR"(负逻辑)。 因此、只需要一个上拉电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    这是一种合理的方法来处理应用程序。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    这对我们有很大帮助

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在起作用了吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我们还没有在电路板上对其进行测试

    但我们现在已经为这两种配置进行了设置。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!

    Kai