This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:器件选择和设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864918/pga308-part-selection-and-design

器件型号:PGA308

您好!

下面我有一些问题。 请确认这些项目。

1;PGA308是否可与6线桥式电阻器(力传感器)配合使用? 如果是、在 本例中、我们对此设计有什么看法吗?

2;我们可以使用 PGA308 的设置值从  CPU 写入(编程)到内部 RAM、还是在设备每次启动时使用某个值? 例如、我们无法使用 OTP。

* 我们现在只能使用基于3.3V 电源的电源。

3;内部存储器的生命周期是多少?

抱歉我的英语不好。

此致

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    PGA308是一款仪表放大器、此放大器设计用于连接到电桥传感器、为偏移、增益和故障检测功能提供数字校准。

    电桥激励电路在 PGA308放大器外部。  因此、您可以使用创建电桥激励电压开尔文连接的几个运算放大器为6线电桥传感器设计外部激励电路。  PGA308EVM 提供了典型4线制桥式传感器(EXC+、EXC-、VIN+、VIN-)的电路示例。   

    2. 可以配置由 MCU 控制的 PGA308、从而覆盖 OTP 的内容并使用 MCU 写入 PGA308配置寄存器。  有关 PGA308工作模式的更多信息、请参阅第5章的《PGA308用户指南》;特别是第5.7和5.8节、其中讨论了软件模式:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou069b/sbou069b.pdf

     PGA308可在3.3V 的电源电压下工作(最低工作电压为2.7V)。  但是、需要强调的是、PGA308 OTP 编程序列需要在 OTP 存储器编程期间一个大于 VS>4.5V 的电源、以确保可靠的 OTP 编程。

    PGA308提供7组 OTP 存储器。  组选择寄存器 OTP 只能编程4次;因此、出于实际目的、PGA308 OTP 最多可编程4次。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。  我将尝试继续设计它。

    我还有一个关于#3问题的问题。 PGA308具有 OTP 和 RAM。 RAM 是否具有有关生命周期的规格?

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    没有关于 RAM 生命周期的规格;由于每次使用 OTP 上编程的内容或由 MCU/控制器在软件模式下加电时、RAM 都会被重新写入。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    我不认为 RAM 的使用寿命比 PGA308的其他电子产品的使用寿命更短。 这毫无意义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    我对 用户指南第59页还有一个问题、图 5-2.   

    可选的 RPU 是针对噪声的上拉电阻器。 我们可以在这里使用下拉电阻器吗? 如果是、下拉电阻器是否会对噪声产生影响?

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    为什么要使用下拉电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    如果我可以选择上拉或下拉、我希望选择下拉。 因为现在来自电路和原理图。  

    我可以使用上拉。 因此 、如果电阻 需要上拉 、请告诉 我 这个原因。

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    我认为上拉电阻器用于确保逻辑高电平。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    我们建议使用上拉电阻器、而不是下拉电阻器。  数字1线 UART 接口是一个漏极开路接口、因此在该接口预计处于高电平空闲的情况下使用上拉电阻器。  当主器件或从器件将总线拉低时、会发生通信。

    谢谢、此致、

    Luis