This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4196:具有升压器的 OPA4196

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4196, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859380/opa4196-opa4196-with-booster

器件型号:OPA4196
主题中讨论的其他器件: BUF634A

尊敬的 Thomas、请回答

我决定将升压器与 OPA4196搭配使用。 我需要增加输出电流。 请参阅附件中的我的电路。  

VG1 -是输出电压为0至3V 的 DAC、然后我在 放大器的"+"输入处设置一个偏移。  

您认为该电路会如何工作?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../OPA196-boost_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 B 类晶体管输出级、它将在0交叉处打开、从而瞬时打开环路-这并不是一件好事、您似乎正在尝试向该200欧姆负载产生+/-34mA 电流、肯定有一个器件会直接这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    Michael 关于 B 类输出缓冲器的观点是一个真正的问题。 在线路上可以看到一些技术、用于向 B 类输出添加电路以将其运行更改为 AB 类。 但是、电路的复杂性和元件数量会增加。

    另一种方法 是在 OPA4196输出之后添加一个高性能、高保真、开环缓冲器。 TI 高速放大器组的 BUF634A 就是这样的器件。 您可以在此处查看数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634a.pdf

    您将能够使用此方法来保持 OPA4196的高性能。 但是、请务必考虑该100nF 电容负载。  这可能会给  许多运算放大器电路带来稳定性问题。 可能需要补偿以确保稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程