This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:OPA177的增益是否会远低于1 (例如1/20)并且会发生相位反转?

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA177, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859224/opa177-will-the-opa177-have-issues-with-gains-much-less-than-1-say-1-20-and-suffer-from-phase-reversal

器件型号:OPA177
主题中讨论的其他器件: OPA191

您好:

我正在考虑将德州仪器(TI)(Burr-Brown) OPA177用于一些简单的精密反相运算放大器设计。 应用包括差分放大器、反相放大器夏季版和2极多反馈低通滤波器(LPF)。

我的频率范围为直流至20KHz。 我担心使用 OPA177是因为它的单位增益稳定,我担心它在增益远小于1时可能会振荡。 这是真的吗? 我们现在使用传统的 OP-400四路精密运算放大器。 OP-400在所有增益下都能保持稳定、并且我们从未看到过它出现相位反转。 我们通常对这些反相放大器电路使用 OP-400来将输入衰减20倍(增益= 1/20)。

OPA177的增益是否会远远小于1、例如1/20、并且会发生相位反转? 一般而言,我正在寻找 OP-400的全新/改进的精密运算放大器版本,它采用单通道和四通道形式,保留 OP-400的防弹性质,支持极小的增益(例如1/20),并且不会出现相位反转。

  

谢谢你

标记为长

NAWCAD

Mark.long@navy.mil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、我想您应该说低相位裕度是衰减器、而不是相位反转-如果运算放大器具有单位增益稳定、除非您在反相输入 C 处引入过低的反馈极点、否则这是可以的  

    这就足够了、我刚刚发布了有关反相衰减器的讨论-这一讨论涵盖了您可能关心的以外的问题、但前端为您提供了一些仿真方法、  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/

    8月中旬、Planet Analog 打破了链接以扩展数字、但尚未修复、因此这里是原始 pdf、  

    e2e.ti.com/.../3225.Designing-Inverting-Attenuators-Aug2_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确实是指相位反转、这意味着存在输入过驱问题-大多数现代器件在设计和特性中经过彻底测试、不会显示过驱相位反转-通常显示为过驱图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Michael 似乎涵盖了有关运算放大器稳定性问题的所有要点。 他的 Planet Analog 文章应该能帮助您评估您的问题。 OPA177具有单位增益稳定特性、因此 获得的稳定性或不稳定性会很大程度上降低到您所应用的电路中。

    请注意、OPA177是一款非常高精度的运算放大器、但我们将其视为传统的运算放大器。 您将注意到数据表上的原始日期为1990。  运算放大器技术已经取得进步、您可能需要考虑使用更新、甚至更高性能的运算放大器。 例如、OPA191是一款符合或超过 OPA177性能的现代 e-trim CMOS 运算放大器。  它具有单位增益稳定特性、 内置反相功能。

     您可以在此处找到 OPA191数据表:

    http://www.ti.com/product/OPA191

    如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程