This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧电流感应

Guru**** 2767895 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866557/low-side-current-sensing

主题中讨论的其他器件:INA190INA226

您好!

我想测量低侧250 uOhm 5W 分流电阻器上的0至60A 电流。我的 ADC 为10位、最大3.3V。 这将是它的最快速部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pritesh、

    感谢您发表您的问题。

    您很可能需要具有最低失调电压的电流感应放大器(CSA)。 INA190具有最低偏移(±15uV)。 我建议从 INA190A4 (200V/V)开始。 因此在60A 时、分流电压为60* 250µ= 15mV、INA190A3将放大至15mV*200V/V = 3V。

    您可以使用电路示例了解如何最大限度地增大 INA190动态范围并计算可能的最大误差。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa336/sboa336.pdf

    您还可以使用最大值为±10uV 的数字器件、例如 INA226、但您似乎需要一个模拟器件。

    希望这对您有所帮助。

    Peter