This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:电容器 TEE 网络中的不规则电路误差

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859467/opa858-irregular-circuit-error-in-capacitor-tee-network

器件型号:OPA858

您好!

我仍在尝试构建光电二极管跨阻放大器(但从单电源切换到双电源)。

在反馈环路中使用330fF 电容器可为我提供所需的结果。

由于很难获得低于1pF 的精确电容器、我找到了一个可以通过使用更大的电容器来"创建"一个的电路、-->所示的电容器网络  

通过这种布置、ceq=C1*C2/(C1+C2+C3)、使用一个可调电容器 C3。

但是、当尝试运行瞬态分析时、它会在节点4处提供错误"不规则电路"。

我是否可以更改任何参数以便正确运行仿真?

谢谢、

Sonja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真器在该节点处看到无限直流阻抗时的典型问题-物理上可以这样做、但在仿真中添加一个与电容并联的100Mohm 以获得直流收敛。