This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表通知缺失

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858983/datasheet-notification-missing

主题中讨论的其他器件:OPA837

您好!

有时、MIN TYP MAX 中会有完整的数据、但有时会如下表所示错过其中一个数据。

为什么数据表中错过了这一点?

参数 最小 典型值 最大
Vos 输入电压偏移 +-0.3 +-1.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、某些类型的规格隐式为0分钟、无需指定。  

    输入失调电压很有趣、它通常具有以零分布为中心的高斯-因此在物理上典型值为0uV。 但这并不能很容易地比较器件、因此这种做法从最初的 BurrBrown 精密运算放大器开始、使用1sigma 值作为典型的+/-输入失调电压(将涵盖63%的总体)。 最大 通常为4到5西格玛、通常在最终的 ATE 中进行筛查-通常为+/- 4到5sig。   

    您没有提供器件型号、但例如我们将该图放入精密 OPA837器件中、该器件在晶圆级修整为接近0uV、但封装应力会导致最终展频-在这里稍微偏置为正

    将其与规格进行比较、 +/-30uV 为1sig、而+/-165uV 比绘制的直方图更宽(但仍约为+/-5sig 限制)-通常、规格限制与图中的扩展范围更宽、包括 ATE 处的温度控制不佳以及跨多个电路板和测试仪所需的可重复性保护带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OPA873数据表中、我们可以看到 AOP (开环电压增益)的最大值缺失。 您能解释一下这是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是 ATE 规格(右列中的 A、我为 Burr-Brown HSP 器件开发的模板)、因此无法准确解析它-而且、更高的值更适合需要了解的人? 因此、典型值可能是设计人员仿真、而最小值可能由测试可重复性进行更多设置。 假设该测量值是什么、对于 A+/-2V 输出、在120dB 最小限制下、输入误差电压摆幅为4/1e6 = 4uV。 是的、您可以使用平均值来解决较低的问题、但也有测试时间限制。