This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857-DIE, OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862378/opa857-opa857

器件型号:OPA857

下午好!

跨阻增益误差为1%典型值和15%最大值。 我了解到15%会考虑到生产晶圆和晶圆内的所有可变性。

对于一个晶圆、我们可以预期在这个参数上有什么类型的典型变化?

此致、

Michel Tremblay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      如果您是指 OPA857-DIE 的参数变化、它将非常相似。 封装会引起一些应力、但不会显著改变此参数。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的回答 、但这不是我要问的。

    数据表指定了典型值为1%的跨阻增益变化

    最大值为15%、与典型值1%相比非常高。

    在任何给定的晶圆上、该特定参数的值范围是多少

    我们可以期待的吗?

    考虑到这一参数的15%差异似乎非常大

    它应该由一个电阻器控制这一事实。

    此致、

    Michel Tremblay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      最大/典型规格基于高斯分布。 在+/-一个标准偏差范围内、大约68%的器件总数量将具有典型值或更低值。 器件永远不会超过最大规格。 OPA857数据表中 kΩ 了该参数的15%变化:"请注意、用于 V 至 I 转换的2k Ω 内部电阻未进行修整、并且随工艺变化±15%。 因此、电源必须能够提供直流和交流电压、以确保输出电压摆幅符合 TIA 块的 A 类输出级。 测试电路配置的任何变化(例如增益变化)都需要对内部 V-I 转换器进行新的校准。"

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我知道、+/-15%的增益变化仅在不使用光电二极管的"测试模式"下使用时适用。

    如果 OPA857与正常使用的光电二极管一起使用、我们可以在18.2千欧和4.5千欧的互阻抗增益上期望的增益范围是多少

    假设负载为指定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      我相信也会应用同样的概念;这意味着设置跨阻增益和 Rout 的内部电阻器不会进行修整。 因此、您会看到相同的15%差异、但跨阻增益却是如此。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      您还有其他疑问或疑问吗?

    谢谢、

    Sima