This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 OPA 129 U 穿孔封装

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855153/opa-129-u-through-hole-package-required

主题中讨论的其他器件:OPA191OPA192

我使用 OPA 129u 运算放大器设计了一个纯积分器电路。 积分器接收到交流信号并产生输出。 我应该使用哪个运算放大器通孔来设计积分器电路的任何建议。  

期待获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T:

    数十年来、TI 一直在 DIP 中提供运算放大器、而组装技术已发展到表面贴装封装。 现在已经到了采用 DIP 封装的许多传统运算放大器最终年份或停产的时候了。

    如果您的应用适用于少量的运算放大器、您可以通过 DIP 至 SOIC 适配器来获得。 表面贴装封装中较新的运算放大 器焊接到适配器上、然后焊接到 PC 板 DIP 轮廓中的适配器引脚。  DIP 适配器可从各种制造商处获得、TI 提供了一个 DIP 适配器评估模块、可用于少量器件。 您可以在此处找到它:

    http://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM?keyMatch=DIP%20ADAPTER&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    更换 OPA129电气特性可能很困难、因为 TI 没有更新的、精确的替代产品;尤其是  、如果的超低输入偏置电流是应用中的关键需求。 否则 、OPA191或 OPA192等 CMOS 运算放大器可能是不错的替代产品。 您可以在此处查看数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa191.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa192.pdf

    如果您可以 解释 哪些参数对于 OPA129替代产品最重要、我们可能会让您找到 适合应用的运算放大器。 如果您不需要+/-15V 全电源、但可以使用 使用使用较低电源的运算放大器、该运算放大器可打开大量具有超低输入偏置电流的器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas、 感谢您的快速回复。 它非常有用。