This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064-Q1:它能否在通电之前从 IN+/-引脚获取信号?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866356/tlv9064-q1-can-it-get-signal-from-in---pins-before-powered

器件型号:TLV9064-Q1

您好!

请告诉我、它在由 V+供电之前是否可以从 IN+/-引脚获取信号?  IN+/-和 V+之间是否有任何时序要求?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    您不得违反"绝对最大额定值"。 即使在加电期间也不是如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的快速回复。  我知道、由于输入引脚的绝对最大额定值为(V+)+0.5V、因此在通电之前无法获得输入。  我将把它告诉我的客户。  

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。  

    Kawasaki-San、您好!

    Kai 正确、在器件上电之前不应存在输入、否则可能会对器件造成损坏。 还可以使用"自供电设备?"中所述的输入信号为其他设备供电

    谢谢、

    Tim Claycomb