This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG2112:输入电流规格

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866483/log2112-input-current-specification

器件型号:LOG2112
主题中讨论的其他器件:LMP7721

大家好、团队成员

我的客户正在寻找具有以下输入电流额定值的对数放大器:

最小输入电流:1fA

最大输入电流:10uA

我们是否有满足以下输入电流要求的对数放大器?

另外,我们是否可以建议一种分立式解决方案来满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    TI 的对数放大器都无法在低于100pA 的输入电流水平下使用。 只有配置为跨阻放大器(TIA)的 LMP7721等最低输入偏置电流运算放大器才可用于将极低的电流电平转换为输出电压。 实际上、当电流小于100fA 时、很难获得可靠且可重复的性能、即使这样、也必须采取特殊的电路预防措施来确保低泄漏设计。 有关超低输入偏置电流运算放大器的更多信息、请参阅 LMP7721数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7721.pdf

    请注意、单个 TIA 无法涵盖客户打算涵盖的数十年输入电流。 他们可能会尝试使用 TIA 设计、其中可以切换跨阻增益。 但是、这通常不能在极低的电流水平下工作、因为电路泄漏电流会与所施加的极低输入电流竞争、并会使其不堪重负。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程