This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130输出电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866036/ths4130-ths4130-output-voltage

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: THS4561

大家好、团队、

我的客户对 THS4130有一个简单的问题。

他希望使用 THS4130作为以下输入。
  VCC+=+5V
  VCC-=-3.5V
  VOCM = 1.3V

他的设计类似于 图41。 但是、在数据表中、输出的中间电压不是1.3V。  他在输出端看到0.9V 电压。  
行为是否正确?  如果没有、我将要求客户提供原理图。
当 VCC+=5V 和 VCC-=-3.5V 时、是否有任何限制?

请告诉我吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    THS4130 TINA-TI 参考设计的仿真(修订版 B) 显示了1.3V 的直流输出电压:

    因此、我认为我们应该看到您的原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、  

    我正在检查我的 FDA I/O 余量要求表- 不确定是否对其中的任何一个建模

    如果负载电流很重、规格似乎表明输出余量相当大-  

    2.奇怪的是、似乎没有针对共模控制电压的净空规格-同样、该器件具有可能建模也可能不建模的物理限制。 但您需要该数字才能在这些较低的电源下运行。  

    您的要求在 THS4561的范围内(按电压)、您也可以查看该部件-更好地指定和建模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa 早上  

    我看到一条消息要离线执行、但在 e2e 中没有? 哦、嗯、当然、如果您想继续、  

    msteffes1@comcast.net