This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4601:关于电路的必要偏置消除电阻器、如图26。 数据表中。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA810, THS4601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865903/ths4601-about-necessary-of-bias-canceling-resistor-about-circuit-likes-fig26-on-datasheet

器件型号:THS4601
主题中讨论的其他器件:OPA838OPA810

大家好、整个团队。

我无法做出决定。

我是否需要插入电阻器(3pin-GND)来选择 偏置 电流(2pin) 关于电路以检测光电二极管电流(如图26)?

如果我需要插入、如何估算光电二极管的阻抗。 ((Vf / IF) //电容?)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午、  

    如果两个输入都具有匹配的电流、则偏置电流消除的理念适用。 JFET 和 CMOS 输入没有、因此在 V+输入端添加一个电阻器到 GND 在该电路中不会影响直流精度。 通常情况下、在使用 OPA838等双极输入器件时、您可以针对跨阻设计实现这一目的。  

    此外、THS4601非常旧-您可以看看 OPA810  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael。

    很好的酒店

    感谢您的建议和  快速响应。

    您的解释确实有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niinuma、您好!

    THS4601是一款 FET-OPAMP、在室温下仅显示100pA 的极小输入偏置电流。 因此、实际上不需要消除电阻器。 但是、如果您坚持添加这样的消除电阻器、请不要忘记将电容器与该电阻器并联。

    您要安装什么射频?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是受欢迎的 niinuma、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你好、

    感谢您的建议和  快速响应。

    我正在尝试制作一个简单的光度计。

    我决定不使用电阻器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!

    Kai