This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:OPA4277模拟

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859065/opa4277-opa4277-analog

器件型号:OPA4277
主题中讨论的其他器件:OPA4196

尊敬的先生,请回答

我需要 选择 OP747AR 放大器的替代产品。  情况可能不同、参数必须接近。

重要提示: 电源+/- 15V、轨到轨输出、短路电流30mA、输出在容性负载超过500pF、 频率范围为1kHz 时保持稳定。

电路应用、请参见附录中的。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../8015.Circuit-3.docxe2e.ti.com/.../0871.OP747.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    OPA4196精密四路运算放大器可满足您的一切需求。 以下是其数据表的链接:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4196.pdf

    它在您的应用中看起来会很好。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas、谢谢