This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:缓慢上电期间的输出毛刺/杂散

Guru**** 2382300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862374/tlv3012-outputs-glitch-spur-during-slow-power-up

器件型号:TLV3012

你(们)好。  

下面是 TLV3012的原理图和波形。 蓝色是3.3V 电源、黄色是 IN+的 REG2_VOUT 输入、绿色是 OUT。 如果加电斜率较慢、TLV3012会在 输出中输出一些毛刺脉冲/杂散。 我们是否有任何不具有此操作的 P2P 替代?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    我熟悉您所观察到的内容。 遗憾的是、tlv3012的启动顺序中有一些会导致该干扰的东西。 遗憾的是、我没有任何引脚兼容的器件、但我们的 tlv4041r1功能相似、并且不会受到这种启动干扰的影响、因为它具有一个 POR 电路、可在电源斜升时控制比较器输出。 在该器件中、输出保持低电平、直到功率达到工作范围。 到明年、tlv4041r1还将采用 SOT23封装、但现在您可以在我们的小 EVM 上进行评估、这是一款易于进行原型设计的 DIP 分线板。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是否有任何方法可以减少它? 增加电源的上升沿斜率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    从我的回忆来看、无论斜坡速率如何、它的宽度始终约为6uS。  当斜坡速率较慢时、捕获起来会更容易。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为数据表中应该提到这种奇怪的行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个合理的建议、我们将考虑在下一版数据表中添加该建议。  对于大多数应用、毛刺脉冲发生在建议的工作电压范围之外。  虽然我们确实注意到了这种行为、但我们没有大量数据来描述这种启动行为。  添加内容的主要原因是为了防止有人在需要已知启动条件的应用中使用此器件、该启动条件只能来自具有集成上电复位电路的 TLV70x1和 TLV40x1等器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我不会描述或指定干扰、但只会提到在某些情况下加电期间可能会发生干扰。 然后、设计人员会受到警告、不会遇到令人不愉快的惊喜。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公平的建议。

    谢谢 Kai

    卡盘