This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:将 LM7171用作具有输出问题的可稳态多谐振荡器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853204/lm7171-using-the-lm7171-as-an-astable-multivibrator-with-output-questions

器件型号:LM7171

尊敬的技术支持

我对使用 LM7171感兴趣、该器件被设计为高频不稳态多谐振荡器、类似于数据表中所示的图示。 我的问题是:有

没有任何已知值归因于在输出端安装的二极管和齐纳二极管? 这些设置是为了限制输出摆幅、还是用于保持信号导通

输出锁定到零基线? 如何确定这些二极管的值? 最后、输出似乎是半电源电平的三角波? 我会的

需要使用第二个运算放大器、例如 LM7171作为高频放大器、并将波形转换为占空比为50%的方波输出?

此致

Michael

Cayote11@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

        在多谐振荡器的输出端安装二极管和齐纳二极管确实会根据齐纳电压设置输出摆幅的限制。 在 LM7171数据表的图56中、这是一个示例应用电路、选择的二极管类型取决于您的应用。 您可以根据所需的输出范围选择具有更高/更低齐纳电压的齐纳二极管。 如果高频应用需要具有高开关速度、您还可以使用肖特基二极管代替常规二极管或/和齐纳二极管;这似乎适合您的情况。 如果您想了解可用二极管的类型、我随附了该图的原理图。  

    谢谢、

    Sima

    e2e.ti.com/.../LM7171-MultiVibrator.TSC

    e2e.ti.com/.../LM7171-MultiVibratorWithSchottky.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    Sima 的回答是否澄清了您的问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果需要进一步的支持、请在下面回复或启动新主题帖。

    最棒的

    Hasan Babiker