主题中讨论的其他器件:OPA172、
嗨、大家好
我们使用 opa192/opa172作为高侧电流感测。 共模电压大约为12V 直流。 OPS192电源我们通常使用16V-0V 单电源。 增益约为200V/V
放大器的输出端将直接连接到 MCU 的 ADC 端口。 MCU I/O 最大电压为3.3V。 如果正常运行、我们将针对 OPA192的输出调整0-3.3V 的满量程电流。 但是、如果输出发生短路操作、输出电流将超过规格、OPA192的输出将超过3.3V。 此时、MCU AD 端口无法接受超过3.3V 的电压。 因此、采样数据将仅获得最大限制电流。 这种处理将影响 MCU 的操作、以消除某些频率不稳定现象。 因此、我们需要在 OPA192的输出端添加一个齐纳二极管。
请参阅原理图上方的。 请帮助验证:
当输出电压变为16V 时、OPA192是否会在大约6.8V 的电压下支持此钳位操作?
如果发生这种钳位操作、OPA192/172的输出电流将是多少? 到目前为止、我们仅在数据表中发现 OPS192短路电流为65mA。 在这里、我们需要使用最大500mW 规格。 请评估我们能否做到这一点。
我们是否有有关输出钳位电路的参考设计? 您可以向我们分享一些设计吗?
谢谢
Vincent