This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:比较器建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4031, TLV4051, TLV4021, TLV4041, TLV6703, TLV3011, TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/864356/tlv3691-comparator-recommendation

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件:TLV4031TLV4051TLV4021TLV4041TLV6703TLV3011TLV3012

大家好、

我的客户正在寻找一个支持1.8V 至5.5V Vcc、Vref=1.2V 并且封装首选为 DFN1.6*1.6 (不是必需的)的比较器。 有没有好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    如果需要集成基准、我们在无引线封装中有两种选择。

    采用 WCSP 封装的 TLV40x1R1系列(TLV4021、TLV4031、TLV4041、TLV4051)。  四个选项是开漏、推挽、反相或非反相。

    TLV6703是一款采用1.5 x 1.5无引线封装且集成了0.4V 基准电压的开漏同相比较器。

    在这两个系列选项中、不会在引脚上提供基准。  因此、它只能由比较器使用。

    如果您需要从外部访问基准、TLV3011、TLV3012系列具有可通过引脚访问的1.24V 基准。  但是、该系列仅采用带引线的 SC70和 SOT23封装。

    如果基准是从外部提供的、我可以提供其他选项、但听起来客户更喜欢集成基准。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    我们尚未收到有关此帖子的任何更新、因此我将假定您的问题已解决、并将关闭该帖子。

    如果您需要其他支持、请回复或打开一个新主题。

    谢谢

    卡盘