This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:输出摆幅和 VOL 及其测试图/电路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857580/tlv1702-q1-output-swing-and-vol-and-its-test-diagram-circuit

器件型号:TLV1702-Q1

大家好、

我的客户正在使用 TLV1702-Q1。 他们想知道"电源轨的电压输出摆幅"是否与 VOL 相同?

我们能否提供此规格的测试图/测试电路?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 该规格与 VOL 相同。

    通过强制电流达到指定值并测量电压来完成测试。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    谢谢!

    我想我知道该规格的测试方法。 但客户需要通过方框图或测试电路进行严格描述。 因此、我希望您能帮助他们更好地了解该规格。 请帮帮我。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅随附的图像。 该器件在36V 电压下通电、输出连接到0V 上拉电源(对于 VOH)或36V (对于 VOH)。 对于该测试、我们将电流源置于上拉电压以强制施加电流、我们扫描一系列流经输出的电流、直到电流达到饱和(短路电流规格)。

    在扫描电流值时、会测量与地之间的电压差-为我们提供电压(或对于本数据表/器件:VO)。 我们列出了显示两个测试条件(IO <= 4mA、IO = 0mA)时的最坏情况(最大值)。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    谢谢。 我认为有一个排印错误。 18.1V 和18V 需要交换、对吧?

    总之、非常感谢。

    此致

    Michael