This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:LM211热性能问题

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862522/lm211-lm211-thermel-problem

器件型号:LM211

您好,

我们的 LM211在单相半桥逆变器中用作调制波和三角波之间的比较器、以获得 PWM。

当逆变器以50W℃时、初始温度为63℃、15分钟后为100℃、而其他放大器在大约40时为低温。

那么、为什么 LM211这么热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ly、

    您能否提供原理图? 频率是多少? 电源电压? 什么是输出摆幅? 您是否使用集电极开路(灌电流)或发射极开路(拉电流)配置? 哪种封装?

    我猜您将使用输出驱动 MOSFET 栅极。 MOSFET 具有较大的输入电容、持续放电电容将在输出端耗散功率、从而在裸片上产生热量。

    看看 LM211输出波形。 我猜、它看起来更像是锯齿状或圆角脉冲、而不是方波。 只要输出处于"线性"范围内、就会耗散功率(P=V*I)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够解决您的问题?  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经有一段时间没有收到有关此帖子的任何更新、因此我将关闭该主题。  如果您需要其他支持、请回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘