This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:输出摆幅测试条件

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858466/lmc6482-output-swing-test-condition

器件型号:LMC6482

大家好、

我的客户使用了 LMC6482并对输出摆幅测试条件感到困惑、您能不能帮助分享如何理解 RL=2k 欧姆到 V+/2。 我们可以理解2千欧、但很难理解 V+/2的含义。 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcm = Vo = V+2的默认条件意味着输入和输出在电源之间的中间;对于5V 单电源、这意味着 Vcm = Vo=2.5V

    在输出摆幅规格的情况下、RL = 2k 至 V+/2意味着负载电阻连接在输出和中间电源(2.5V)之间。 由于到电源轨的摆幅是输出电流的函数、这意味着到电源轨的典型摆幅发生在 Iout =(4.9V-2.5V)/2k 或(0.1V-2.5V)/2k =+/-1.2mA 负载下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:  


    让我以图形方式展示一下 Marek 在上面解释的内容、数据表指定了不同电源电压和负载电阻值组合的输出电压范围。 在每种情况下、负载电阻器与 V+2电压源串联到输出端。 如果我们采用条件的第一个组合、即5V 电源和2k Ω 负载电阻、我们有一个等效于以下的电路–将2k Ω 电阻器设置为与 V+/2 = 2.5V 串联。  

    请告诉我这是否合理、如果您还有任何疑问。  

    此致、
    弗拉基米尔