This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:SPICE 仿真问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865924/ina193-spice-simulation-issue

器件型号:INA193

您好!

我从 TI 下载 INA193 SPICE 模型、我使用相同的 TI 示例、根据 我的要求更改了输入、负载、电流感应电阻器和 Vin 电压。

VIN 28V= sin 输入、负载为10A、我观察到负载为1A 至15A、Vout 不变、仅为4.5V、20A 时为8V。

您能告诉仿真是否正常工作吗? 我缺少任何执行仿真的东西。

我在这里附上仿真 zip、在第3页中、正弦输入波形、第1页是 TI 示例。

e2e.ti.com/.../INA193_5F00_PSpice_5F00_Model_2D00_C.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    是否可以解压缩文件或使用另一个 zipper?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    您是否能够获得正确仿真的 TI 示例? 如果是、您能否将其原理图与您自己的电路进行并排比较? 这有望帮助我们确定是设置问题还是模型问题。

    此致、Guang