This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:能否在不损失1/2分辨率的情况下测量单极直流信号?

Guru**** 2900050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865882/iso224-can-we-just-measure-unipolar-dc-signals-without-losing-1-2-of-the-resolution

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC1311

我们希望使用 ISO224、但我们需要测量单极直流信号。 IC 具有双极输入/输出、然后我们使用双极 ADC (Delfino 器件)。 我们只有单极输入信号、因此分辨率会降低½ μ V。 解决方案是添加负偏移、以便我们可以测量0至24V 输入信号(偏移后为-12V 至+12V)。 您是否有任何建议来实现这一目标、以便我们不必重新设计车轮?

下面的一些要求(这就是选择 ISO224的原因)。

-需要是 ISO7721D 的引脚兼容器件(采用小型封装、具有更高的隔离电压)

我们需要1000V 的工作电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    遗憾的是、我们还没有在 ADC 方面解决这一问题的任何配套资料。 但是、运算放大器团队可能会有一些可以提供帮助的东西。  

    另一种解决方案可能是使用 AMC1311、该器件用于直流电压测量。 它具有0-2V 的输入范围、可满足您的要求。 该器件有一个低级和高级(B)版本。