This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF156:工作电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LF156, LF356, TL071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856923/lf156-operating-voltage

器件型号:LF156
主题中讨论的其他器件: LF356TL071

您好、E2E、

美好的一天!

据我了解 、LF156的建议工作电压为+/-15V 至+/-20V。 在器件页面上、该器件的最大总电源电压为44V (+/-22V)、我认为这是绝对最大电源电压。 但是、器件页面上指示的最小总电源电压为10V (+/-5V)。 这是绝对最小电源电压吗?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我与系统工程师进行了交谈、将数据移至在线站点时、似乎出错了。  我们不确定10V 数字的来源、但它似乎是错误、计划尽快更新此信息。

    如有疑问、数据表会排除。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。

    仅为了澄清一点、不建议在+/-10V 下运行 LF156、这是正确的吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    是的、没错。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    为了澄清这一点、数据表中没有列出"最小"电源。 这些器件是在70年代初设计的、当时系统电源很少低于12V (通常为±15V 以获得±10V 输出摆幅)。

    数据表电源电流图(图4-6)的起始电压均为±5V (总共10V)。 因此、很可能原始设计人员希望总电源大于10V。

    LFx56在±10V (20V)时工作正常。 只需观察较低电压下的输入范围(尤其是较低的输入范围)。

    虽然 LFx56的总运行电压可以低于10V、但输入范围和输出摆幅会受到限制、并且 BW/Slew 规格可能不符合数据表规格。 从图中可以看到、±5V (10V)是最小电压-因此、在表中输入10V 的原因就是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供背景信息。  非常感谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我同意 Paul 的意见。 LF156可用于比+/-15V 低得多的电源电压。

    我还记得、我在 Stratocaster 中将 LF356与两节9V 电池配合使用、作为一个噪声极低的前置放大器、效果绝对好! LF356是70年代末噪声最低的 FET-OPAMP 之一。 更重要的是、LF356可供贫困学生使用、而且价格实惠、而且还不贵。 :-)

    这些旧款 FET 运算放大器的一个大缺点是它们的共模输入电压范围非常有限。 当您查看 LF156的数据表时、您将看到 LF15x、LF25x 和 LF356B 在电源电压为+/-15V 时具有+/-11V 的最大共模输入电压范围。 因此、输入端的电源轨必须保持4V 的电压。 牢记这一点、我建议这些运算放大器的最低电源电压为+/-5V。 顺便说一下、就最大共模输入电压范围和建议的最小电源电压范围而言、TL071的行为非常相似。 也可以查看 TL071的数据表。

    另一方面、LF35x 在电源电压为+/-15V 时具有仅为+/-10V 的更低最大共模输入电压范围。 因此、输入端的电源轨必须保持5V 的电压。 考虑到这一点、我建议 LF35x 的最低电源电压为+/-6V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 和 Kai:

    感谢您的澄清和见解。 这真的很有帮助。

    此致、

    Franz