This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:LMC7101是否有新的建议器件?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101, OPA990, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858048/lmc7101-is-there-new-suggested-part-for-lmc7101

器件型号:LMC7101
主题中讨论的其他器件: OPA990TLV6001

由于 LMC7101是一个旧器件、客户想要检查是否有任何新的推荐器件? 电源电压为12V。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请查看 OPA990数据表。 我在下面提供了一个器件比较:

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    请注意、SOT-23 LMC7101的电源引脚与标准的"西北" SOT 引脚相反。

    较新的 SOT-23器件不能直接兼容、可能需要 重新布局。 请务必验证任何选定替换件的引脚排列。

    我目前看不到任何具有正确引脚的电流12V 器件。

    即将推出的 TLV6001具有"R"版本以及正确的"反向"引脚输出(TLV6001RIDBVR)、但最大电源电压仅为5.5V 放大器产品线可以告知他们是否有任何与此引脚分配相关的开发内容。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时支持!