This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:需要解释批次和/或生产日期代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858090/opa602-need-to-interpret-the-lot-and-or-date-code

器件型号:OPA602

终端客户是否有任何方法来解释 OPA602AU 运算放大器的批次和/或生产日期代码?

示例:892GQ、6BQ5J、68Q5H ("8"位于 A "B"=> 6BQ5H)

与 TL062AC 相同的范围;示例:75m ALCP、 75M ALCQ、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TI 无法在 e2e 论坛上提供批次/生产日期代码产品标记信息。 问题在于、如果我们在公开论坛上披露我们的产品代码、仿冒者可以使用这些信息来标记其假冒产品、使其看起来更合法、更难检测。

    如果您直接从 TI 或 TI 授权经销商处获得 OPA602AU 和 TL062AC 产品、则该产品应为有效产品。  生产日期代码(工作周)在原始 TI 发货介质所附的发货标签上提供。 如果您无法识别发货标签上的生产日期代码信息、则发货标签的图片应允许我们为您识别该信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这一故事比看起来复杂得多。 第一个问题:在这个问题上、我为赛默飞世尔科技工作。 由于两个多月以来、其中一家供应商(Scanfil)在一系列生产其中一个关键板时遇到了严重的技术问题。

    我明白,这不是讨论这个问题的正确地方。 ;o)

    请向我提供联系人。 我想提供更多详细信息。

    关键信息:在搜索技术问题的原因时,我发现运算放大器 OPA602AU 似乎表现出类似于“流行玉米”效应的效果。 这种情况有时只在12小时内发生一次、有时发生五到十次。 这仅适用于批次/生产日期代码为892GK 或892GS 的运算放大器。

    还可以。。。 我认为这里应该有足够的信息... ;o)

    来自德国的问候、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在  e2e 的此处向我发送"朋友"请求。 设置好后、我们可以交换电子邮件信息。 我不确定 是否允许我披露  有关代码信息的确切信息、但 如果允许、我将尝试提供帮助。

     您是否有任何可能的方法来确定 OPA602器件 投入使用的十年时间?  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程