This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗 PIR 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, CC1310, LPV802, CC2650, TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857296/low-power-pir-design

主题中讨论的其他器件:TLV3691CC1310LPV802CC2650TLV8544

在寻找最佳超低功耗 PIR 设计时、我看到了 TIDA 00489、01069、01398等设计

这是最好的、或者是否有 任何其他适合新设计的器件。

范围/灵敏度/超低电流至关重要

通常为2uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    我认为"最佳"一词是相对的。  这实际上取决于您尝试实现的设计目标。  每个设计都具有不同的放大器、其中一个(01069)具有2个 PIR 传感器。  以下是我对每个设计的观察结果:

    00489: 使用2个单独的运算放大器进行滤波和窗口比较器(LPV802和 TLV3691)。  使用 CC1310、低于1GHz MCU。  由于使用不同的运算放大器进行滤波和比较器、此设计可能会稍大一些。

    01398: 使用单路四通道运算放大器(TLV8544)实现滤波和比较器功能。  使用 CC2650、2.4GHz MCU。  可能比第一个解决方案的尺寸更小。

    请注意、每个设计中都有一个表格、用于比较电流、运动感应范围、无线电传输范围等规格  您将注意到、使用 LPV802.2/TLV3691的设计消耗的电流似乎较少、但正如我之前提到的、我相信解决方案的尺寸会稍大一些。   

    对于01069、首先需要注意的是它使用 AAA 电池而不是纽扣电池、因此该设计可能会比其他两个更大。  其次、它使用2个 PIR 传感器而不是1个传感器、以帮助减少错误触发。  曾经、如果您的误触发较少、那么这可能是所有误触发的最低功耗设计、但会以牺牲尺寸为代价。

    要直接回答您的问题、所有问题似乎都具有相同的范围(30')。  00489和01398将更加敏感、因为它们具有1个 PIR 传感器、而01069具有2个传感器、用于减少错误触发。  最后、00489最终具有最长的电池寿命(除非您决定使用2个 PIR 传感器来减少误触发、否则电池寿命将更长)。  总之、这实际上取决于您的应用和特定情况。

    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    根据 PIR 检测器的数据表、PIR 检测器本身是最大的耗电设备。 PIR 检测器具有一个内部 FET 前置放大器、类似于电容式麦克风盒、需要一个外部电阻器连接电源。 该电阻器设置 FET 偏置电流。 电流越大、噪声就越安静。

    在我们的 PIR 设计中、我们通过" Star"内部 FET 前置放大器将电流降至1uA 以下。 这样做的有效频率会提高传感器的噪声水平、进而增加本底噪声、进而降低有效检测距离。

    由于"前端"决定了整个系统的信噪比水平、因此传感器噪声水平决定了系统 S/N 水平。

    如果您需要更好的检测距离、那么您要么在 PIR 检测器中消耗更多电流以降低噪声、要么降低滤波器的截止频率上限。 降低截止频率上限将降低对"快速"移动物体的敏感度(理论上、您可以在不跳变的情况下通过传感器)。

    因此、有几个旋钮需要扭转、每个旋钮都有折衷。 因此、您基本上拥有需要决定的总功耗范围和权衡。