This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:内部时钟频率是多少?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865688/ina286-what-is-the-internal-clock-frequency

器件型号:INA286

在数据表中、它提到了一个内部时钟(第14页)、但是没有关于频率或如何使用它的信息。  

时钟频率是多少?

如何使用它?

-为什么该部件有内部时钟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户无法访问内部时钟、仅供内部自动置零电路使用。 时钟的标称频率为500kHz。

    此致、Guang