This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:ICC 与 Vcc 数据

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863702/op07-icc-vs-vcc-data

器件型号:OP07

你(们)好

 

您能否共享 ICC 与 Vcc 的数据?

客户了解功耗的最坏情况、但非常感谢您的分享。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    它是关于

    /-3V 时为700µA μ A

    /-5V 时为1mA

    /-7.5V 时为1.3mA

    /-10V 时为1.7mA

    /-15V 时为2.7mA

    /-20V 时为3.2mA

    室温下无输出负载且 Vo=0V 的所有典型值。

    但也请参阅数据表的图6。

    Kai