This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:使用单端(不平衡)输入调节增益

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865321/ina1620-adjusting-gain-with-single-ended-unbalanced-inputs

器件型号:INA1620

您好!

我使用不平衡的编解码器驱动 INA1620。  我只能找到有关在平衡(差分)输入设计中修改电阻器来调整增益的文档。  如何使用该器件的非差分输入调节增益? (请参阅随附的应用原理图):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请首先进行以下更正:将引脚12和引脚19连接到信号接地。 删除了 R32、R33、C73、C74和 R82、R83、 C101和 C102。

    设置增益非常简单。 您可以将一个外部电阻器与每个内部电阻器串联。 您已经准备好了原理图来实现这一点。 例如,R34和 R35可用于将增益设置为>1。

    您还可以考虑省略输入分压器。 在这种情况下、移除 R24和 R25。

    您希望获得多大的增益?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的发帖。 Kai 的反馈是正确的。 您需要的增益是多少?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Tamara、

    我们将从耳机应用中的2倍 SPL 开始;或者根据您的测量方式增加6-10dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如第一个帖子中所述、如果增益为2、则额外移除 R24和 R25。

    Kai